DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Konfigurera uppkopplade tryckknappar

Du kan ansluta en eller två mekaniska tryckknappar till dimmern. Varje omkopplare kan konfigureras för att styra belysningen individuellt eller för att aktivera ett scenario för att tända/släcka och dimma upp/ned.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Mikromodul - dimmer > Konfigurera anslutna brytare (A).
  3. Markera den tryckknapp som du vill konfigurera.
    • Tryckknapp 1
    • Tryckknapp 2
    Tryckknapp 1 är som standard konfigurerad med Ansluten ljusstyrning, och du kan konfigurera den till följande alternativ baserat på dina behov.
  4. Markera något av följande:
    • Ansluten ljusstyrning (B)
    • Scenario (C)
    OBS: I följande avsnitt finns en förklaring till ovanstående alternativ.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.