DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Encendido/apagado del micro usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puede encender/apagar el micro de forma remota.
  1. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el regulador.
  2. Toque (A) para encender o apagar.
    SUGERENCIA: También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo añade a sus Favoritos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.