DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Creación de una automatización

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización.
  3. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
    • Todas las condiciones: Se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.

    • Cualquier condición: Se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.

    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  4. Pulse Añadir condiciones (B) y seleccione una de las siguientes opciones (C).
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo): Se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
    • Modo Ausente (activar o desactivar): El modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces, cerrar la persiana, etc. Consulte el tema Modo Ausente en la Guía del Usuario del Sistema correspondiente.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos Cambio de estado de un dispositivo y seleccionaremos un dispositivo para ajustar la condición. A continuación, seleccionaremos el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado cerrado de un interruptor de persianas.
    2. Después de seleccionar el dispositivo, pulse Aceptar en la parte de arriba a la derecha de la pantalla.
      SUGERENCIA: Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y pulse el icono de papelera. A continuación, añada una nueva condición con los parámetros requeridos.
  5. Para empezar su automatización a una hora específica, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes opciones (D):
    NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.
    • Hora específica del día: La automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
    • Período de tiempo: La automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, o del atardecer al amanecer, o de 8:00 a 17:00.
  6. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo y ajuste el estado del dispositivo que desee.
    • Enviar notificación: Se le notificará si se cumple la condición.
    • Activar un momento: Seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos Controlar un dispositivo, elegiremos Dimmer (F) como dispositivo para activar una acción y, a continuación, añadiremos un retardo utilizando la opción Esperar.
      IMPORTANTE: No puede seleccionar el mismo dispositivo para el que seleccionó Añadir condiciones en el paso 4. El dispositivo debe ser diferente.
    2. Ajuste el estado, como aumentar/disminuir el brillo del regulador o Encendido / Apagado el regulador. A continuación, toque Aceptar en la pantalla de arriba a la derecha.

      O BIEN

    3. Vuelva a pulsar Añadir una acción y seleccione la opción Retardo.
    4. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de retardo a 1 minuto. A continuación, pulse Aceptar en la parte de arriba a la derecha de la pantalla.
  7. Toque Guardar.
    La automatización guardada se muestra en la pantalla Automatización. Toque el interruptor de alternancia (G) en la pantalla Automatización para activar/desactivar la automatización.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.