DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Thermostat mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um darauf zuzugreifen und ihn zu steuern.
So verbinden Sie den Thermostat:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > und tippen Sie auf Klima > Heizkörperthermostat.
    VORSCHLAG:
    • Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Klima > Heizkörperthermostat navigieren.

    • Der nächste Bildschirm zeigt den Verbindungsprozess des Thermostats.

  3. Drehen die Thermostatkappe in „+“ Richtung und halten Sie sie.
    Nach 3 Sekunden blinkt die LED grün.
    In der App können Sie sehen, dass der Thermostat erfolgreich verbunden wurde.

  4. Tippen Sie auf Weiter, um den Namen des Thermostats einzugeben und einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

Der Thermostat wird jetzt auf der Registerkarte Steuerung unter Alle und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?