DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre thermostat à la passerelle Wiser pour y accéder et le contrôler.
Pour appairer le thermostat :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > et appuyez sur Chauffage > Tête de vanne thermostatique.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez également naviguer en appuyant sur Contrôle > > Chauffage > Tête de vanne thermostatique.

    • L’écran suivant illustre le processus d’appairage du thermostat.

  3. Tournez et maintenez le capuchon du thermostat dans le sens « + ».
    Au bout de 3 secondes, la LED clignote en vert.
    Dans l’application, vous pouvez voir que le thermostat a bien été appairé.

  4. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom du thermostat et l’attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

Le thermostat est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?