DUG_Termostato de habitación_WH-09

Configuración de la temperatura de la habitación

Puede ajustar la temperatura de la habitación manualmente con el botón del termostato o remotamente con la aplicación Wiser Home.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?