DUG_Termostato de habitación_WH-08

Sustitución de las pilas

Sustituya las pilas cuando el nivel de la batería esté bajo. El nivel de batería se puede ver en la esquina superior derecha de la pantalla del termostato. También puede verse en la aplicación Wiser Home en Ajustes > Dispositivos.
Siga los siguientes pasos para sustituir las pilas:
  1. Abra los compartimientos de la batería.
  2. Reemplace las baterías.
    SUGERENCIA: Asegúrese de que la polaridad de las pilas (+ y -) está en la dirección correcta. La polaridad se indica en los terminales del dispositivo.
    AVISO
    Utilice solamente pilas alcalinas AA estándar no recargables
    • No utilice pilas recargables, de carbono de zinc o de cloruro de zinc.
    • Las pilas recargables no están optimizadas para sistemas de dispositivos de Wiser.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  3. Cierra los compartimentos de las pilas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?