DUG_Termostato de habitación_WH-08

Restablecimiento del dispositivo

El termostato de la sala puede restablecerse manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se reemplaza el concentrador. Para retirar el dispositivo de un sistema de calefacción y unirse a otro sistema.
Para restablecer el termostato de la habitación:
  1. Retire las pilas y vuelva a insertarlas.
  2. Cuando aparezca la pantalla de inicio "Wiser", presione los botones + y - al mismo tiempo durante 20 segundos hasta que se reinicie la unidad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?