DUG_Raumthermostat_WH-09

Gerät mit dem Wiser HubR koppeln

Koppeln Sie Ihren Raumthermostat mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser HubR, um auf den Raumthermostat zuzugreifen und ihn zu steuern.
WICHTIG: Setzen Sie die Batterien vor dem Koppeln ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Raumthermostats.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf das Geräte > -Symbol und danach auf Klima > Raumthermostat.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle Registerkarte > > Klima > Raumthermostat navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter, um den Namen des Raumthermostats einzugeben und einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen. Tippen Sie auf dann auf Eingeben.
  5. Tippen Sie auf Heizungstyp, wählen Sie eine der folgenden Optionen, und tippen Sie auf Fertig:
    • Keine: Wenn keine Fußbodenheizung (FBH) installiert wurde oder Sie keinen Raumthermostat mit FBH verwenden möchten, wählen Sie Kein aus und fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    • Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung installiert ist und Sie den Raumthermostat zusammen mit der FBH verwenden möchten, wählen Sie Fußbodenheizung aus und fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  6. Aktualisieren Sie folgende Details:
    • FBH-Kanäle: Wählen Sie in Schritt 4 den Kanal aus, der demselben Raum wie der Raumthermostat zugewiesen ist.
    • Bodensensor zuweisen: Schalten Sie den Kippschalter ein, wenn Sie den FBH-Bodensensor verwenden möchten, der demselben Raum wie der Raumthermostat zugeordnet ist.
    HINWEIS:
    • Informationen zum Ändern des FBH-Kanalraums finden Sie unter Zuweisen eines Kanals zum Raum.

    • Einem Raum kann nur ein FBH-Bodensensor zugewiesen werden, wenn Sie eine Aktualisierung durchführen möchten (siehe Einstellung der Lage des Bodensensors).

  7. Tippen Sie auf Eingeben, um den Kopplungsprozess abzuschließen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

Der Raumthermostat wird jetzt auf der Registerkarte Kontrolle unter Alle und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.

WICHTIG: Wenn der Kühleingang in der FBH aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass der Umschalter unter Raumeinstellung > Von der Kühlung ausgeschlossen eingeschaltet ist. Dies kann nützlich sein, wenn es Bereiche in einem Gebäude gibt, für die keine Kühlung erforderlich ist, z. B. Lagerräume oder nicht belegte Bereiche. Siehe FBH-Kühleingang.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?