DUG_Brandvarnare DC_WH-03

Avaktivera enhetens ljudsignaler

Hush röklarm

Under en larmhändelse ska du först identifiera det eller de brandvarnare som har upptäckt rök, så att de röda lysdioderna blinkar. Tryck sedan på Test/Hush-knappen på enheten för att stoppa larmet.

VIKTIG: I energisparläge detekterar enheten inte rök/hög temperatur under 10 minuter. Efter denna tid fortsätter enheten till normal drift. Under denna tid blinkar Standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.
  • Om röken till exempel detekteras och enheten ställs in på Hush-läge kommer detektering av höga temperaturer fortfarande att vara aktiv.

    eller

  • Om hög temperatur detekteras och enheten ställs in på Hush-läge kommer rökdetektering fortfarande att vara aktiv.

  • Om både rök och hög temperatur upptäcks samtidigt och apparaten är inställd på viloläge, då fungerar inte både rök- och högtemperaturdetektering de närmaste 10 minuterna.

  • Om mer än en enhet har blinkande röda lysdioder och ett aktivt larm i en sammankopplad grupp ska du i alla enheter trycka på knappen Test/Hush. Alla sammankopplade enheter slutar larma inom 5 till 10 sek.

OBS: Vänta 10 minuter innan du utför något test för att undvika fel på enheten. När enheten är inställd på Hush-läge kan status checkas in Wiser-appen.

Tillfälligt inaktivera rökdetektering

För att tillfälligt inaktivera rökdetekteringen för en enhet ska du trycka på knappen Test/Hush en gång när enheten är i vänteläge. Enheten detekterar inte rök på 10 minuter. Under det här läget blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.

OBS: Temperaturgivaren förblir aktiv även när rökdetekteringen är avaktiverad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?