Silenciamiento del dispositivo
Silenciamiento de las alarmas de humo
Durante un evento de alarma, identifique primero la alarma o las alarmas de humo que detectaron humo. Sus correspondientes LED rojos parpadearán. A continuación, realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio de la alarma de humo para parar la alarma.
-
Si se detecta humo mientras la alarma está en modo Silencio, la detección de alta temperatura permanece activa.
-
Si se detecta alta temperatura mientras la alarma está en modo Silencio, la detección de humo permanece activa.
-
Si se detectan simultáneamente humo y alta temperatura y la alarma está ajustada en modo Silencio, ambas detecciones se desactivan durante 10 minutos.
-
En sistemas interconectados, si varias alarmas tienen LED rojos parpadeando y están emitiendo una alarma de manera activa, pulse brevemente el botón de Prueba/Silencio de cada dispositivo. Todas las alarmas se silenciarán entre 5 y 10 segundos.
Desactivación temporal de la detección de humo
Para desactivar temporalmente la detección de humo de una alarma de humo, realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio cuando la alarma de humo esté en modo Standby. La alarma de humo no detectará humo durante 10 minutos. Durante este modo, el LED de standby parpadea cada 8 s.