DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Mantenimiento y limpieza

Se recomienda realizar una inspección mensual para garantizar que la alarma de humo esté libre de polvo, suciedad e insectos. La alarma de humo puede aspirarse (recomendado) o cepillarse con un cepillo suave para eliminar el polvo, la suciedad o la grasa de la cocina acumulados. Aplique una pequeña cantidad de spray superficial contra insectos a un paño y limpie alrededor de las alarmas de humo cada 3 a 6 meses para mitigar la penetración de insectos.

IMPORTANTE:
  1. Pruebe siempre la alarma de humos después de limpiarla. Para obtener más información consulte Prueba del dispositivo.

  2. Si es necesario, consulte las instrucciones de instalación para obtener más información sobre la instalación de la alarma de humo.


AVISO
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
  • Pruebe la alarma de humo con regularidad para garantizar su funcionamiento y que la batería esté en buen estado.
  • Sustituya la alarma de humo 10 años después de la fecha de fabricación.
  • No abra la carcasa de la alarma de humos ni la repare usted mismo. No hay piezas en el interior que puedan utilizarse.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?