DUG_Brandvarnare DC_WH-03

Om enheten

Wiser brandvarnare – batteri () använder en fotoelektrisk sensor för att dektera rök från eld. Den innehåller också en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av snabb temperaturökning. När enheten är ansluten till -systemet skickar den meddelandena via Wiser-appen.

Manöverelement

  1. Status-LED (gul, grön och röd LED)

  2. Standby-indikator (röd LED)

  3. Test/Hush-knapp

  4. Strömbrytare

  5. Knapp för inställning/återställning

Installationsplats

  • Brandvarnare kan installeras i ett platt/lutande innertak eller på väggen

  • Installera inte brandvarnare nära fönster, dörrar eller kanaler.

  • Undvik färg, klistermärken eller andra dekorationer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?