DUG_Brandvarnare DC_WH-03

Underhåll och rengöring

En månatlig inspektion rekommenderas för att säkerställa att enheten är damm, smuts och insektsfri. Apparaten kan dammsugas (rekommenderas starkt) eller borstas av med en mjuk pensel för att ta bort damm, smuts eller fett från matlagning. Använd en liten mängd insektsspray i en trasa och torka runt enheter var tredje till var sjätte månad för att minska insektsinträngning.

VIKTIG:
  1. Testa alltid enheten efter rengöring. Mer information finns i testa enheten.

  2. För mer information om hur du installerar enheten, se installationsanvisningarna.


OBS!
ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL AV UTRUSTNING
  • Testa enheten regelbundet för att säkerställa att den fungerar och att batteriet är i gott skick.
  • Byt ut enheten när 10 år har gått efter tillverkningsdatumet.
  • Öppna inte enhetens hölje och utför inga reparationer själv. Det finns inga reservdelar inuti.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?