DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização para ligar o aquecimento à temperatura desejada (ponto de referência) de 20 °C quando a temperatura é inferior a 18 °C.
NOTA: É obrigatório criar duas automatizações:
  • Em primeiro lugar, ligue o aquecedor nos 20 °C desejados quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 18 °C.

  • Em segundo lugar, desligue o aquecedor quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 25 °C.


O aquecedor da divisão não se desliga automaticamente até ser criada outra automatização.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Alteração do estado do dispositivo > Sensor de temperatura/humidade > Temperatura.
  3. Defina a temperatura em 18 °C (A) e a condição como inferior a (B) e toque em Definir.
  4. Leia as informações e toque em OK.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Aquecimento > Ponto de referência. Defina a temperatura em 20 °C (C) e depois toque em Definir.
  6. Leia as informações e toque em OK.
  7. Introduza o nome da automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .
  8. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    NOTA: Pode ativar ou desativar automatizações guardadas no separador Automatizações através de (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?