DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opsætter en automatisering, der aktiverer opvarmningen til en indstillet temperatur på 20 °C, når rumtemperaturen falder til under 18 °C.

BEMÆRK: For at sikre korrekt varmestyring skal du oprette to separate automatiseringer:
  • Automatisering 1: Øg opvarmningen, når der registreres en tilstedeværelse i rummet.

  • Automatisering 2: Sluk for varmeapparatet, når rumtemperaturen når 25 °C eller derover.


Rumopvarmeren slukkes ikke automatisk, før du opretter en yderligere automatisering.
  1. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
  2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på Tilføj betingelse > Ændring af enhedens status > Temperatur-/fugtighedssensor > Temperatur.
  3. Indstil temperaturen til 18 °C (A) og betingelsen som mindre end (B), og tryk på Indstil.
  4. Læs oplysningerne, og tryk på OK.
  5. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på > Tilføj en handling > Styr en enhed > Opvarmning > Sætpunkt. Indstil temperaturen til 20 °C (C), og tryk derefter på Sæt.
  6. Læs oplysningerne, og tryk på OK.
  7. Indtast navnet på automatiseringen.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
  8. Tryk på Gem.
    Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen Automatisering.
    BEMÆRK: Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen Automatiseringer ved hjælp af D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?