GEX8258701FR-01

Chaînage Modbus

AVIS
fonctionnement imprévu de l'équipement
  • Débranchez tous les équipements avant d'installer ou de démonter des câbles ou des fils.
  • Scellez les raccordements conformément aux spécifications techniques relatives au couple de serrage.
  • Positionnez correctement et fixez correctement le convertisseur à l'intérieur de l'équipement pour éviter toute déconnexion.
  • La charge équivalente à l'ensemble du bus RS-485 ne doit pas dépasser 8 unités de charge (voir la norme TIA/EIA-485-A pour la définition d’une unité de charge.)
  • Ne placez pas les résistances de terminaison à l'intérieur du réseau RS-485.
  • Pour le raccordement au système de supervision, utilisez un câble de données spécifique tel que BELDEN modèle 8762 qui est blindé et torsadé.
  • Les câbles de communication RS-485 doivent être acheminés séparément des câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

GND : Terre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?