GEX8258701IT-01

Collegamento a margherita Modbus

AVVISO
funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
  • Scollegare tutte le apparecchiature prima di installare/smontare cavi o fili.
  • Sigillare i collegamenti in conformità alle specifiche tecniche relative alla coppia di serraggio.
  • Posizionare correttamente e fissare adeguatamente il convertitore all'interno dell'apparecchiatura per evitare il distacco.
  • Il carico equivalente all'intero bus RS-485 non deve superare le 8 unità di carico (consultare la normativa TIA/EIA-485-A per la definizione di un carico unitario).
  • Non inserire le resistenze di terminazione nella rete RS-485.
  • Per il collegamento con il sistema di supervisione, utilizzare cavi dati specifici, quali cavo BELDEN modello 8762 schermato e intrecciato.
  • I cavi di comunicazione RS-485 devono essere instradati separatamente dai cavi di alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

GND: Terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?