GEX8258701DE-01

Modbus Daisy Chain

HINWEIS
Unbeabsichtigter Gerätebetrieb
  • Trennen Sie alle Geräte, bevor Sie Kabel oder Drähte installieren/demontieren.
  • Verschließen Sie die Anschlüsse gemäß den technischen Spezifikationen in Bezug auf das Anzugsmoment.
  • Positionieren und sichern Sie den Konverter ordnungsgemäß im Inneren der Anlage, um eine Trennung zu vermeiden.
  • Die Last, die dem gesamten RS-485-Bus entspricht, darf 8 Geräte nicht übersteigen (siehe Standard TIA/EIA-485-A für die Definition einer Einheitslast).
  • Die Abschlusswiderstände dürfen nicht in das RS-485-Netzwerk eingebaut werden.
  • Verwenden Sie für den Anschluss an das Überwachungssystem ein spezielles Datenkabel, wie z. B. das BELDEN-Kabelmodell 8762, das geschirmt und verdrillt ist.
  • Die RS-485-Kommunikationskabel müssen getrennt von den Stromkabeln verlegt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

GND: Masse

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?