GEX8258701-00

Encadenamiento tipo margarita Modbus

AVISO
funcionamiento inesperado del equipo
  • Desconecte el equipo antes de instalar o desmontar cables y cableados.
  • Selle las conexiones según las especificaciones técnicas relacionadas con el par de apriete.
  • Coloque y fije adecuadamente el convertidor en el equipo para evitar la desconexión.
  • La carga equivalente a toda la barra de bus RS-485 no debe exceder las 8 unidades de carga (consulte el estándar TIA/EIA-485-A para la definición de “unidad de carga”).
  • No coloque las resistencias de terminación en la red RS-485.
  • Para la conexión con el sistema de supervisión, utilice cables de datos específicos (por ejemplo, el cable BELDEN modelo 8762) que estén blindados y trenzados.
  • Los cables de comunicación RS-485 deben enrutarse por separado de los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

GND: Conexión a tierra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?