DOCA0220ZH-01

通讯测试

简介

在使用 EcoStruxure Power Commission 软件时,强烈建议在各种断路器上测试串行线路通讯。

如果装有 EcoStruxure Power Commission 软件并连接在 Modbus 网络上的笔记本电脑或 PC 可以从 IMU 读取数据,则表示通讯已经建立。请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?