带 ComPacT NS 断路器的示意图
概述
根据所用断路器的类型,必须使用以下其中一种配置将 IFM 接口连接至断路器:
-
将 IFM 接口连接到带 BCM ULP 模块的 ComPacT NS 固定式手动断路器。
-
将 IFM 接口连接到带 BCM ULP 模块及其相应 IO 模块的 ComPacT NS 抽出式断路器。
有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南 。
ULP 连接
| 注意 |
|---|
|
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
所有连接配置均需要使用断路器 BCM ULP 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘的 NSX 线缆。