其它内容
额定电流
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222D |
8750 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-8000 |
A/E/P |
断路器额定电流 出厂设置 = 100 A(不带断路器互感器插头) |
保护管理器测量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2263 |
8804 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
P |
保护管理器 (PM) 配置更改计数器 每次通过 HMI(键盘或开关)或 COM 应用 PM 设置更改时,此计数器将增加。 如果断电期间修改了开关,则在通电时,此计数器会增加。 |
|
0x2280 |
8833 |
R |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
自上次复位,相 A 上记录的最大故障电流(脱扣)(4) 出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型) |
|
0x2281 |
8834 |
R |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
自上次复位,相 B 上记录的最大故障电流(脱扣)(4) 出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型) |
|
0x2282 |
8835 |
R |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
自上次复位,相 C 上记录的最大故障电流(脱扣)(4) 出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型) |
|
0x2283 |
8836 |
R |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
自上次复位,中性线上记录的最大故障电流(脱扣)(4) 出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未提供断路器类型代码) |
|
0x2284 |
8837 |
R |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
相 A RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值 |
|
0x2285 |
8838 |
R |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
相 B RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值 |
|
0x2286 |
8839 |
R |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
相 C RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值 |
|
0x2287 |
8840 |
R |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
中性线的 RMS 电流表示为额定电流 In x 选定中性线设置的百分比值(x 1、x 2 或 x 0.5)(1) |
|
0x2288 |
8841 |
R |
1 |
%Ig |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
“剩余”接地故障电流表示为 Ig 接地故障保护吸合值的百分比值 (2) |
|
0x2289 |
8842 |
R |
100 |
%Idn |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
接地漏电电流表示为 IΔN 接地漏电保护吸合值的百分比值 (3) |
|
(1) 配置寄存器 9618 选择“没有外置 CT”时,数值不可用。 (2) 仅可通过 MicroLogic 6.0 脱扣单元访问。 (3) 仅可通过 MicroLogic 7.0 脱扣单元访问。 (4) 计算故障电流时需要辅助电源。仅在提供断路器选择代码时,计算有效(请参阅 MicroLogic P 脱扣单元用户指南)。 |
||||||||
电池状态
下表展示了电量状态:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x228A |
8843 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-100 |
A/E/P |
电量指示: 100 % = U > 2800 mV 50 % = 2200 < U < 2800 mV 0 % = U < 2200 mV |
长延时脱扣之前的剩余时间
每秒钟分析一次长延时脱扣之前的剩余时间。如果又有一个保护功能发生脱扣,那么会继续分析长延时脱扣之前的剩余时间。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0-0x22A1 |
8865-8866 |
R |
10 |
秒 |
MOD10000 |
– |
P |
长延时脱扣之前的剩余时间 |
相位旋转
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
相位旋转: 0 = ABC (123) 1 = ACB (132) |
语言
本寄存器可设置脱扣单元使用的语言。可通过脱扣单元键盘进行修改。出厂设置为英语,如果必要可保持出厂设置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258D |
9614 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
法语 |
|
1 |
美国英语 |
||||||||
|
2 |
英国英语 |
||||||||
|
3 |
德语 |
||||||||
|
4 |
西班牙语 |
||||||||
|
5 |
意大利语 |
||||||||
|
7 |
中文 |
||||||||
|
8 |
俄语 |
||||||||
|
9 |
Schneider Electric 可根据请求提供可选语言 |
||||||||
|
10-15 |
保留 |
标称频率
此寄存器可调整保护管理器禁用 400 Hz 配电系统相位旋转保护所需的断路器操作频率。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258E |
9615 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
50 / 60 Hz(出厂设置) |
|
1-2 |
保留 |
||||||||
|
3 |
400 Hz |
||||||||
|
4-15 |
保留 |