报警日志
概述
报警日志寄存器说明了遇到的最后 10 个报警。报警日志格式对应于保存在 FIFO 堆栈(先入先出)中的一组(10 个)纪录。最新的记录会擦除最早的记录。每个记录包括 15 个寄存器,它们用来说明一个报警事件。
寄存器 9300 返回报警日志 (FIFO) 中记录的报警数量。寄存器 9301 返回报警日志中所记录最后报警指示的数值。
示例:
如果寄存器 9300 = 10 且寄存器 9301 = 3,则记录的最后报警为报警记录 3。
此种情况下,倒数第二个为报警记录 2。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2453 |
9300 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-10 |
P |
报警日志中记录的报警数量 (FIFO) |
|
0x2454 |
9301 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-9 |
P |
报警日志中记录最后报警的指示数值 |
记录编号
需要使用一个 15x(n) 个寄存器读取请求来读取 n 个报警记录,其中 15 表示每个脱扣记录的寄存器数量。
例如需要 15x3 = 45 个寄存器读取请求来读取报警日志中的 3 个记录:
-
前 15 个寄存器说明第一个报警记录。
-
接下来的 15 个寄存器说明第二个报警记录。
-
最后 15 个寄存器说明第三个报警记录。
|
地址 |
寄存器 |
描述 |
|---|---|---|
|
0x2455-0x2463 |
9302-9316 |
报警记录 0 |
|
0x2464-0x2472 |
9317-9331 |
报警记录 1 |
|
0x2473-0x2481 |
9332-9346 |
报警记录 2 |
|
0x2482-0x2490 |
9347-9361 |
报警记录 3 |
|
0x2491-0x249F |
9362-9376 |
报警记录 4 |
|
0x24A0-0x24AE |
9377-9391 |
报警记录 5 |
|
0x24AF-0x24BD |
9392-9406 |
报警记录 6 |
|
0x24BE-0x24CC |
9407-9421 |
报警记录 7 |
|
0x24CD-0x24DB |
9422-9436 |
报警记录 8 |
|
0x24DC-0x24EA |
9437-9451 |
报警记录 9 |
报警记录
如果要读取一个报警记录,需要使用一个 15 个寄存器的读入功能。
报警记录寄存器的顺序和说明与报警记录 0 相同:
|
报警记录 0 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|
0x2455– 0x2458 |
9302-9305 |
R |
– |
– |
XDATE |
– |
P |
报警日期 |
|
0x2459 |
9306 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
报警代码 |
|
0x245A– 0x245B |
9307-9308 |
R |
– |
– |
MOD10000 |
– |
P |
导致报警激活的保护设置值 |
|
0x245C |
9309 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
导致报警激活的时间延时值 |
|
0x245D |
9310 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
相 A 的报警电流 (1) |
|
0x245E |
9311 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
相 B 的报警电流 (1) |
|
0x245F |
9312 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
相 C 的报警电流 (1) |
|
0x2460 |
9313 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
中性线报警电流 (1) |
|
0x2461– 0x2462 |
9314-9315 |
R |
– |
– |
– |
– |
P |
其他信息取决于报警类型 |
|
0x2463 |
9316 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) 表示为 In(额定电流)的 x 0.1。 |
||||||||
报警代码
|
报警代码 |
描述 |
|---|---|
|
1013 (0x03F5) |
长延时保护报警 |
|
1014 (0x03F6) |
接地故障保护报警 |
|
1015 (0x03F7) |
接地漏电保护报警 |
|
1016 (0x03F8) |
电流不平衡 |
|
1017 (0x03F9) |
IA 最大需量 |
|
1018 (0x03FA) |
IB 最大需量 |
|
1019 (0x03FB) |
IC 最大需量 |
|
1020 (0x03FC) |
IN 最大需量 |
|
1021 (0x03FD) |
欠压 |
|
1022 (0x03FE) |
过压 |
|
1023 (0x03FF) |
电压不平衡 |
|
1024 (0x0400) |
保留 |
|
1025 (0x0401) |
反相功率 |
|
1026 (0x0402) |
欠频率 |
|
1027 (0x0403) |
过频率 |
|
1028 (0x0404) |
相位旋转 |
|
1029 (0x0405) |
电流降载 |
|
1030 (0x0406) |
功率降载 |
|
1031–1099 (0x0407–0x044B) |
保留 |
|
1100 (0x044C) |
系统通电/复位 |
|
1101–1105 (0x044D–0x0451) |
保留 |
|
1106 (0x0452) |
缺失日期和时间 |
|
1107–1114 (0x0453–0x045A) |
保留 |
|
1115 (0x045B) |
电量不足 |