DOCA0220ZH-01

EcoStruxure Power Commission 软件

概述

EcoStruxureTM Power CommissionEcoreach 软件的新名称。

EcoStruxure Power Commission software helps you to manage a project as part of testing, commissioning, and maintenance phases of the project life cycle. The innovative features in it provide simple ways to configure, test, and commission the smart electrical devices.

EcoStruxure Power Commission software automatically discovers the smart devices and allows you to add the devices for an easy configuration. You can generate comprehensive reports as part of Factory Acceptance Test and Site Acceptance Test to replace your heavy manual work. Additionally, when the panels are under operation, any change of settings made can be easily identified by a yellow highlighter. This indicates the difference between the project and device values, and hence provides a system consistency during the operation and maintenance phase.

EcoStruxure Power Commission 软件可配置下列断路器、模块和附件:

断路器系列

模块

附件

MasterPact MTZ™ 断路器

  • MicroLogic X 控制单元

  • 通讯接口模块:IFM 接口、IFE 接口、IFE 服务器和 EIFE 接口

  • ULP 模块:IO 模块

M2C 输出模块

  • MasterPact NT/NW™ 断路器

  • ComPacT NS 断路器

  • PowerPacT P- and R-frame 断路器

  • MicroLogic 脱扣单元

  • 通讯接口模块:BCM 模块、CCM 模块、BCM ULP 模块、IFM 接口、IFE 接口、IFE 服务器

  • ULP 模块:IO 模块、FDM121 显示器(1)

M2CM6C 输出模块

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPacT H-, J-, and L-Frame 断路器

  • MicroLogic 脱扣单元

  • 通讯接口模块:BSCM 模块、IFM 接口、IFE 接口、IFE 服务器

  • ULP 模块:IO 模块、FDM121 显示器(1)

SDTAMSDx 输出模块

(1) 对于 FDM121 显示器,仅支持固件和语言下载。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

EcoStruxure Power Commission 软件可在 www.se.com 下载。

主要功能

EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:

  • 通过设备发现功能创建项目

  • 将项目保存在 EcoStruxure Power Commission 云中以供参考

  • 将设置上传至设备,以及从设备下载设置

  • 比较项目设置与设备设置

  • 以安全的方式执行控制操作

  • 生成并打印设备设置报告

  • 对整个项目执行通讯接线测试,并生成和打印测试报告

  • 查看图形表示的设备间通讯架构

  • 查看测量、日志和维护信息

  • 导出脱扣事件下的波形捕捉 (WFC)

  • 查看设备和 IO 模块的状态

  • 查看报警详细信息

  • 购买、安装、移除或检索 Digital Modules

  • 检查系统固件兼容状态

  • 更新至最新设备固件

  • 执行强制脱扣和自动脱扣曲线测试

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?