BCM ULP 模块标识
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0202 |
515 |
R |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P |
产品标识 = 15139(代表 BCM ULP 模块) |
BCM ULP 模块标识符
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0215-0x0216 |
534-535 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000-0x7F7F |
A/E/P |
BCM ULP 模块的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码 出厂设置 = 0x0000 |
|
0x0217-0x021E |
536-543 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000-0x7F7F |
A/E/P |
BCM ULP 模块的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码 出厂设置 = 0x0000 |
BCM ULP 模块固件版本
BCM ULP 模块固件版本以 V 字符开头,并具有以下格式:VX.Y.Z。
固件版本的编码方式如下:VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10
例如,如果寄存器数值等于 2000,BCM ULP 模块固件版本为 V2.0.0。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0240 |
577 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
BCM ULP 模块固件版本 |