保护事件日志
概述
系统将保护管理器相关的事件(脱扣、报警)存储于文件 20 中。
此文件包含 100 条记录,每条记录包含 9 个寄存器。
文件标题
下表描述了文件标题内容:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26AB |
9900 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
文件状态: 0x0000 = 文件禁用 0xFFFF = 文件启用(出厂设置) |
|
0x26AC |
9901 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
文件类型: 20 = 保护事件日志 |
|
0x26AD |
9902 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
文件大小 = 100 条记录 |
|
0x26AE |
9903 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
记录大小 = 9 个寄存器 |
|
0x26AF |
9904 |
R |
– |
– |
INT16U |
1 |
P |
文件填充模式: 0 = 循环 |
文件状态
下表描述了文件状态内容:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26BB |
9916 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
文件大小 = 100 条记录 |
|
0x26BC |
9917 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
记录大小 = 9 个寄存器 |
|
0x26BD |
9918 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
0x0000 = 文件 OK 0x000A = 记录大小比预期小 0x0014 = 记录大小比预期大 0x001E = 内存不足 0x00FA = 内部错误 0x00FD = 分配表损坏 0x00FE = 零配置 0x00FF = 无效配置 0xFC00 = 无效的文件编号 0xFD00 = 无效的记录编号 0xFE00 = 文件不受支持 0xFF00 = 无法分配文件 |
|
0x26BE |
9919 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-100 |
P |
文件中的记录数 |
|
0x26BF |
9920 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-8000 |
P |
文件中第一条记录(最早)的序列号 |
|
0x26C0 |
9921 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-8000 |
P |
文件中最后一条记录(最新)的序列号 |
|
0x26C1– 0x26C3 |
9922– 9924 |
R |
– |
– |
DATE |
– |
P |
最后一个文件复位的日期。 出厂设置 = 0x8000 0x8000 0x8000 |
保护事件记录
下表显示了保护事件日志中一个记录的格式。
|
寄存器 |
类型 |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
1-4 |
XDATE |
– |
事件日期 |
|
5 |
INT16U |
– |
|
|
6 |
INT16U |
– |
保护事件日志的事件特性 (1) |
|
7 |
INT16U |
0-7 |
1 = 过型事件 2 = 欠型报警 3 = 最小值型报警 4 = 最大值型报警 5 = 组合型报警 |
|
8-11 |
1 = 事件开始 2 = 报警结束 |
||
|
12-15 |
报警 1100–1106 的优先级为 3 级。对于其它报警,这 4 位包含的值代表了与事件关联的优先级(如果适用,且它取决于报警配置)。 |
||
|
8 |
INT16U |
– |
与报警关联的记录寄存器 (2) |
|
9 |
INT16U |
– |
与报警关联的动作寄存器 (2) |
|
(1) 对于事件 1000–1004 来说,数据是被断路器中断的故障电流值。 对于所有其它保护事件来说,此值强制为 32768。 (2) 寄存器 8 和 9 是事件发生时报警配置寄存器的副本。这些寄存器完全依赖于用户配置。对于事件 1100–1106,这些寄存器强制为 32768。 |
|||