应用
IO 应用程序状态
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3927 |
14632 |
R |
– |
INT16U |
– |
0 |
抽架应用程序已启用或已禁用:
|
1-15 |
保留 |
||||||
0x3928 |
14633 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 14632 每个位的特性:
|
抽架管理
此表描述了与由 IO 1 执行的抽架管理应用(预定义或用户定义应用)相关的寄存器。
此表描述了与由 IO 2 执行的抽架管理应用(预定义或用户定义应用)相关的寄存器 18300–18329。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3BC3 |
15300 |
R-RC |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 15301 每个位的特性:
|
0x3BC4 |
15301 |
R-RC |
– |
INT16U |
– |
– |
抽架状态 |
0-7 |
保留 |
||||||
8 |
断开位置的设备 (CD) |
||||||
9 |
连接位置的设备 (CE) |
||||||
10 |
测试位置的设备 (CT) |
||||||
11-15 |
保留 |
||||||
0x3BC5–0x3BC6 |
15302-15303 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
抽架连接位置计数器 此计数器随着抽架连接位置的每个上升沿而递增 |
0x3BC7–0x3BC8 |
15304-15305 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
抽架断开位置计数器 此计数器随着抽架断开位置的每个上升沿而递增 |
0x3BC9–0x3BCA |
15306-15307 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
抽架测试位置计数器 此计数器随着抽架测试位置的每个上升沿而递增 |
0x3BCB–0x3BCE |
15308-15311 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽架连接位置上次更改的时间戳 |
0x3BCF–0x3BD2 |
15312-15315 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽架断开位置上次更改的时间戳 |
0x3BD3–0x3BD6 |
15316-15319 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽架测试位置上次更改的时间戳 |
0x3BD7–0x3BD8 |
15320-15321 |
R-WC |
秒 |
INT32U |
– |
– |
自上次润滑维护起的工作时间 |
0x3BD9–0x3BDA |
15322-15323 |
R-WC |
秒 |
INT32U |
– |
– |
自上次移动连接位置起的工作时间 |
0x3BDB |
15324 |
R |
– |
INT16U |
0-65534 |
– |
抽架触点润滑计数器 |
0x3BDC–0x3BE0 |
15325-15329 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
抽屉管理
此表描述了与由 IO 1 执行的抽屉管理用户定义应用相关的寄存器。
此表描述了与由 IO 2 执行的抽屉管理用户定义应用相关的寄存器 18330–18359。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3BE1 |
15330 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 15331 每个位的特性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x3BE2 |
15331 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
抽屉状态 |
0-7 |
保留 |
||||||
8 |
抽屉处于退出位置 |
||||||
9 |
抽屉处于连接位置 |
||||||
10 |
抽屉处于测试位置 |
||||||
11-15 |
保留 |
||||||
0x3BE3-0x3BE4 |
15332-15333 |
R |
– |
INT32U |
– |
– |
抽屉连接位置计数器。 此计数器随着抽屉连接位置的每个上升沿而递增。 |
0x3BE5-0x3BE6 |
15334-15335 |
R |
– |
INT32U |
– |
– |
抽屉断开位置计数器。 此计数器随着抽屉断开位置的每个上升沿而递增。 |
0x3BE7-0x3BE8 |
15336-15337 |
R |
– |
INT32U |
– |
– |
抽屉测试位置计数器。 此计数器随着抽屉测试位置的每个上升沿而递增。 |
0x3BE9-0x3BEC |
15338-15341 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽屉连接位置上次更改的时间戳 |
0x3BED-0x3BF0 |
15342-15345 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽屉断开位置上次更改的时间戳 |
0x3BF1-0x3BF4 |
15346-15349 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
抽屉测试位置上次更改的时间戳 |
0x3BF5-0x3BFE |
15350-15359 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
光源控制
此表描述了与由 IO 1 执行的光源控制预定义应用相关的寄存器。
此表描述了与由 IO 2 执行的光源控制预定义应用相关的寄存器 18400–18409。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3C27 |
15400 |
R |
– |
INT16U |
0-1 |
寄存器 15401 的质量:
|
0x3C28 |
15401 |
R |
– |
INT16U |
0-1 |
光源状态:
|
0x3C29-0x3C2A |
15402-15403 |
R |
秒 |
INT32U |
0-54000 |
打开或关闭状态的剩余时间(取决于光源状态) |
0x3C2B– |
15404 |
R |
– |
INT16U |
0-2 |
光源简单命令 (1):
|
0x3C2C-0x3C30 |
15405-15409 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
(1) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用简单命令”命令来禁用。 |
负载控制
此表描述了与由 IO 1 执行的负载控制预定义应用相关的寄存器。
此表描述了与由 IO 2 执行的负载控制预定义应用相关的寄存器 18410–18419。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3C31 |
15410 |
R |
– |
INT16U |
0-1 |
寄存器 15411 的质量:
|
0x3C32 |
15411 |
R |
– |
INT16U |
0-1 |
负载状态:
|
0x3C33-0x3C34 |
15412-15413 |
R |
秒 |
INT32U |
0-54000 |
打开或关闭状态的剩余时间(取决于负载状态) |
0x3C35 |
15414 |
R |
– |
INT16U |
0-2 |
负载简单命令 (1):
|
0x3C36-0x3EEC |
15415-16109 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
(1) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用简单命令”命令来禁用。 |