测量配置命令
设置 ENVT 存在
用户可以在寄存器 3314 读取 ENVT(外置中性线电压接线)存在参数。
如果要设置 ENVT 存在参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
E/P |
命令代码 = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
0 = ENVT 不存在 1 = ENVT 存在 |
复位最小/最大值
复位最小值/最大值命令可以复位实时测量的最小值(寄存器 1300 至 1599)和实时测量的最大值(寄存器 1600 至 1899)。
复位最小/最大值命令可以复位电量测量(寄存器 2000 到 2027)。
复位最小/最大值命令可以复位峰值需求测量(寄存器 2200 到 2241)。
如果要复位最小/最大测量值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46728 |
– |
– |
命令代码 = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
– |
– |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
– |
– |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
– |
– |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
复位计量变量的最小/最大值:
|
|
A/E/P |
0 |
复位最小/最大电流(IA、IB、IC、IN、Imax、Ig、IΔn、Iavg 以及 Iunbal) |
||||||
|
E/P |
1 |
复位最小/最大电压(VAB、V13、VBC、VAN、VBN、VCN、VavgL-L, VavgL-N 和 Vunbal) |
||||||
|
E/P |
2 |
复位最小/最大功率 (有功功率、无功功率、视在功率以及失真功率) |
||||||
|
E/P |
3 |
复位最小/最大功率因数和 cosϕ |
||||||
|
E/P |
4 |
复位最小/最大总谐波失真 (THD) |
||||||
|
E/P |
5 |
复位电流需量的峰值 |
||||||
|
E/P |
6 |
复位有功功率、无功功率以及视在功率需量的峰值 |
||||||
|
E/P |
7 |
复位最小/最大频率 |
||||||
|
– |
8 |
不适用 |
||||||
|
E/P |
9 |
复位电量(有功、无功、视在) |
||||||
|
– |
10-15 |
保留 |
功率流符号配置
用户可以在寄存器 3316 读取功率流符号配置 功率流符号。
如果要设置功率流符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
P |
命令代码 = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
P |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
P |
功率流符号: 0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置) 1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。 |
功率因数符号配置
如果要设置功率因数符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
E |
命令代码 = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则: 0 = IEC 准则 2 = IEEE 准则(出厂设置) |
电量累计模式配置
如果要设置电量累计模式参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
E/P |
命令代码 = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
电量累计模式: 0 = 绝对累计(出厂设置) 1 = 有符号的累计 |
电流需量配置
用户可以在寄存器 3352 读取电流需量计算窗口的持续时间。
用户可以从寄存器 2200 到 2207 读取电流需量参数。
如果要开始设置电流需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
E/P |
命令代码 = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E/P |
电流需量计算窗口持续时间,可以以 1 为步长调整。 出厂设置为 15 分钟(滑动)。 |
功率需量配置
用户可以从寄存器 3354 到 3355 读取功率需量计算方法。
用户可以从寄存器 2224 到 2237 读取功率需量参数。
如果要开始设置功率需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
E/P |
命令代码 = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E/P |
参数的数量(字节)= 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P |
功率需量计算方法(窗口类型): 0 = 滑动(出厂设置) 2 = 固定 5 = 与通讯同步 |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E/P |
功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。 出厂设置为 15 分钟。 |
设置额定初始电压 Vn 显示
如果要设置额定初始电压 Vn 显示参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
E/P |
命令代码 = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0-65535 |
E/P |
额定初始电压 Vn(出厂设置 = 690 V) |