普通命令
更改输出状态
此命令用于更改使用 EcoStruxure Power Commission 软件指定为用户定义输出的 IO 模块数字量输出的状态。
如要修改输出状态,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
1672 |
命令代码 = 1672 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
参数的数量(字节)= 13 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
1-3 |
输出数量
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
要设置的值:
|
重置 IO 模块报警
如要重置 IO 模块报警,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41099 |
命令代码 = 41099 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
启用/禁用简单命令
如要启用或禁用简单命令,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41100 |
命令代码 = 41100 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
参数的数量(字节)= 11 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB: 启用或禁用:
LSB:0(未使用) |
确认锁存输出
如要确认锁存输出,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41102 |
命令代码 = 41102 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
参数的数量(字节)= 11 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB:
LSB:0(未使用) |
重置模拟输入最小值/最大值
如要重置模拟输入最小值/最大值,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42890 |
命令代码 = 42890 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |