DOCA0220ZH-01

MicroLogic 脱扣单元命令和错误代码列表

命令列表

下表列出了可用的 MicroLogic 脱扣单元命令,它们的命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令

命令

命令代码

用户配置文件

设置 ENVT 存在 设置 ENVT 存在

46472

管理员

复位最小/最大值 复位最小/最大值

46728

管理员或操作员

功率流符号配置 功率流符号配置

47240

管理员

功率因数符号配置 功率因数符号配置

47241

管理员

电量累计模式配置 电量累计模式配置

47242

管理员

电流需量配置 电流需量配置

47243

管理员

功率需量配置 功率需量配置

47244

管理员

设置额定电压 Vn 显示 设置额定初始电压 Vn 显示

47245

管理员

与保护设置相关的附加命令,请参阅 MasterPact Modbus Legacy 用户指南

错误代码

MicroLogic 脱扣单元生成的错误代码是普通错误代码 命令结果

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?