实时测量
概述
计量管理器每秒钟刷新一次实时测量值。实时测量包括:
-
电压和电压不平衡
-
电流和电流不平衡
-
有功、无功、视在和失真功率
-
功率因数和基波功率因数
-
频率
-
基波电压和电流
-
基波有功、无功和视在功率
-
THD(与基波相关的总谐波失真)
-
thd(与 RMS 值相关的总谐波失真)
-
电压对电流相位移位
-
K 因子
-
峰值系数
-
电压间相位移位
电压
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E7 |
1000 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相间电压VAB |
|
0x03E8 |
1001 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相间电压VBC |
|
0x03E9 |
1002 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相间电压VCA |
|
0x03EA |
1003 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相电压 VAN (1) |
|
0x03EB |
1004 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相电压 VBN (1) |
|
0x03EC |
1005 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
RMS 相电压 VCN (1) |
|
0x03ED |
1006 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
VAB、VBC 和 VCA 的算数平均值:(VAB + VBC + VCA) / 3 = Vavg L-L |
|
0x03EE |
1007 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
VAN、VBN 和 VCN 的算数平均值:(VAN + VBN + VCN) / 3 = Vavg L-N (1) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
电压不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VAB 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F0 |
1009 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VBC 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F1 |
1010 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VCA 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F2 |
1011 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VAN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F3 |
1012 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VBN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F4 |
1013 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
VCN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F5 |
1014 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
寄存器 1008、1009 和 1010 的最大相间电压不平衡值 |
|
0x03F6 |
1015 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
寄存器 1011、1012 和 1013 的最大相电压不平衡值 (1) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
电流
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03F7 |
1016 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
相 A 的 RMS 电流:IA |
|
0x03F8 |
1017 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
相 B 的 RMS 电流:IB |
|
0x03F9 |
1018 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
相 C 的 RMS 电流:IC |
|
0x03FA |
1019 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
中性线的 RMS 电流:IN (1) |
|
0x03FB |
1020 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
IA、IB、IC 和 IN 的最大值 |
|
0x03FC |
1021 |
R |
1 |
%lg |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
接地故障电流 (2) |
|
0x03FD |
1022 |
R |
1 |
mA |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Earth-leakage 电流(3)(4) |
|
0x03FE-0x0401 |
1023-1026 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x0402 |
1027 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
IA、IB 和 IC 的算数平均值:(IA + IB + IC) / 3 = Iavg |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 (2) 仅可通过 MicroLogic 5.0 P 和 6.0 A/E/P 脱扣单元访问。 (3) 仅可通过 MicroLogic 7.0 A/P 脱扣单元访问。 (4) 如果此电流超过 32767 A,则寄存器限制为 32767。 |
||||||||
电流不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0403 |
1028 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
IA 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0404 |
1029 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
IB 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0405 |
1030 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
IC 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0406 |
1031 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
IN 电流不平衡(相对于相电流的算术平均值)(1) |
|
0x0407 |
1032 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
寄存器 1028、1029 和 1030 的最大电流不平衡 |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
有功功率
有功功率流符号取决于寄存器 3316 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0409 |
1034 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 A 的有功功率:P1 (1) |
|
0x040A |
1035 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 B 的有功功率:P2 (1) |
|
0x040B |
1036 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 C 的有功功率:P3 (1) |
|
0x040C |
1037 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
总有功功率:Ptot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
无功功率
无功功率流符号取决于寄存器3316的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x040D |
1038 |
R |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 A 的无功功率:Q1 |
|
0x040E |
1039 |
R |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 B 的无功功率:Q2 |
|
0x040F |
1040 |
R |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
相 C 的无功功率:QC |
|
0x0410 |
1041 |
R |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
总无功功率Qtot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
视在功率
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0411 |
1042 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
相 A 的视在功率:S1 (1) |
|
0x0412 |
1043 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
相 B 的视在功率:S2 (1) |
|
0x0413 |
1044 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
相 C 的视在功率:S3 (1) |
|
0x0414 |
1045 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
总视在功率:Stot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
功率因子
功率因数的符号取决于寄存器 3318 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0415 |
1046 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
相 A 的功率因数:PF1(绝对值等于 P1S1||/)(1) |
|
0x0416 |
1047 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
相 B 的功率因数:PF2(绝对值等于 P2S2||/)(1) |
|
0x0417 |
1048 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
相 C 的功率因数:PF3(绝对值等于 P3S3||/) (1) |
|
0x0418 |
1049 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
总功率因数:PF(绝对值等于 |Ptotal| / Stotal) (1) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
频率
当 MicroLogic 脱扣单元无法计算频率时,会返回“不可用”= 32768 (0x8000)。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x041D |
1054 |
R |
10 |
Hz |
INT16U |
400-600 |
P |
系统频率:F |