Protección contra sobreintensidades en distribución eléctrica
Unidades de control de sobrecorrientes de los interruptores automáticos ComPact NSX
Las unidades de control de los interruptores automáticos ComPact NSX son aptas para gestionar las sobrecorrientes (corrientes de sobrecarga y de cortocircuito) y, en algunos casos, las corrientes de defecto a tierra.
-
El ajuste de los umbrales se calcula con relación al circuito aguas abajo que hay que proteger.
-
El ajuste de las temporizaciones se calcula con relación a la gestión de las protecciones (coordinación).
Existen dos tipos de unidades de control:
-
Unidades de control magnetotérmicas para interruptores automáticos ComPact NSX100-250
-
Unidades de control electrónicas MicroLogic para interruptores automáticos ComPact NSX100-630
Ajustes de base de las protecciones contra sobreintensidad
En la norma IEC/EN 60947-2 se establecen las características de disparo en los límites de los interruptores automáticos.
En la tabla siguiente se resumen las recomendaciones de la norma IEC/EN 60947-2 para la función de protección de interruptores automáticos:
|
Función de protección |
Recomendaciones de ajuste |
|---|---|
|
Protección de largo retardo |
Protección de largo retardo del tipo tiempo inverso (con constante I 2t):
Para una corriente de defecto superior, el tiempo de disparo es inversamente proporcional al valor de la corriente de defecto. |
|
Protección de corto retardo |
La protección de corto retardo es de tiempo definido:
El tiempo de disparo es:
|
|
Protección de instantáneo |
La protección de instantáneo es de tiempo independiente:
El tiempo de disparo es inferior a 0,2 s. |
El conductor neutro
Las reglas de instalación definen detalladamente el tipo de protección con respecto a:
-
Las sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos) potenciales
-
Los conductores que se tienen que proteger
-
El corte simultáneo de todos los conductores, incluido el del conductor neutro (corte omnipolar)
Descripción de la protección del neutro
La protección del neutro tiene que ser específica si:
-
Su tamaño es reducido con relación al de las fases.
-
Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 y múltiplos de 3.
Puede que sea necesario cortar el neutro por motivos funcionales (esquema multifuente) o de seguridad (trabajo sin tensión).
En resumen, el conductor neutro puede ser:
-
No distribuido (3P).
-
Distribuido, no cortado y no protegido (3P).
-
Distribuido, no cortado pero protegido (3P con opción ENCT). Consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario.
-
Distribuido, cortado y protegido (4P).
Las unidades de control ComPact NSX son adecuadas para todos los tipos de protección.
|
ComPact NSX |
Posibilidades |
Protección del neutro |
|---|---|---|
|
3P |
3P, 3D |
Ninguna |
|
3P + ENCT |
3P, 3D |
Ninguna |
|
3P, 3D + N/2 |
Neutro mitad |
|
|
3P, 3D + N |
Neutro completo |
|
|
3P, 3D + OSN (1) |
Neutro sobredimensionado |
|
|
4P |
4P, 3D |
Ninguna |
|
4P, 3D + N/2 |
Neutro mitad |
|
|
4P, 4D |
Neutro completo |
|
|
4P, 4D + OSN (1) |
Neutro sobredimensionado |
|
|
(1) La protección OSN (neutro sobredimensionado) se utiliza cuando hay presentes corrientes armónicas de rango 3 (y múltiplos de 3) elevadas. La protección OSN está instalada en las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7. Consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario. P: Polo de corte, D: Polo protegido por la unidad de control, N: Protección del neutro. |
||