Módulo SDTAM (MicroLogic 2 M y 6 E-M)
Introducción
Se puede utilizar un módulo SDTAM con interruptores automáticos con una unidad de control MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger los motores.
El módulo SDTAM recibe datos de la unidad de control MicroLogic a través de una conexión óptica y permite dos salidas asignadas para gestionar disparos por sobrecarga.
Descripción
Instalación
Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo SDTAM dependen del tipo de interruptor automático.
El módulo SDTAM no se puede instalar a la vez que una bobina MN/MX y un contacto OF.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16274AA ComPact NSX100-630 - Módulo de fallo térmico SDTAM.
Conexión
Conecte el módulo SDTAM y las dos salidas respetando rigurosamente el diagrama de cableado.
Las características de las salidas del módulo SDTAM son:
-
Tensión: 24-415 V CA/V CC
-
Corriente:
-
Salidas activas: 80 mA como máximo
-
Salidas inactivas: 0,25 mA
-
Asignación de las salidas
Salida 1 (SD2/OUT1): normalmente abierta, indica fallos térmicos.
Salida 2 (SD4/OUT2): normalmente cerrada, abre el contactor KM.
Las salidas se activan 400 ms antes del disparo del interruptor automático en caso de:
-
Protección de largo retardo
-
Protección contra desequilibrio de fases
-
Protección contra bloqueo del rotor (MicroLogic 6 E-M)
-
Protección contra infracorriente (MicroLogic 6 E-M)
Control del contactor
El control del contactor mediante la señal de salida 2 (SD4/OUT2) optimiza la continuidad del servicio y ofrece las siguientes ventajas adicionales:
-
Menor riesgo de deterioro del motor.
-
La activación de la salida indica que la aplicación no funciona con normalidad. El funcionamiento anormal no es el resultado de una anomalía o fallo interno en el arranque motor.
-
La causa de este funcionamiento anormal puede ser temporal (por ejemplo, una bajada de la tensión que provoque un arranque demasiado largo).
Cuando la causa de la sobrecarga o el desequilibrio ha desaparecido, el equipo puede volver a encenderse.
Modo de funcionamiento
Para que las salidas vuelvan a su estado inicial tras la activación:
-
Manual (regulador SDTAM en posición OFF) tras anular la alimentación del módulo
-
Automático (regulador SDTAM en una de las configuraciones de ajuste de las temporizaciones) tras una temporización (establecida entre 1 y 15 minutos para dar tiempo al motor para que se enfríe).