DOCA0140EN-03

Interfaz de servicio conectada a un PC

Descripción

Utilice la interfaz de servicio conectada a un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission para efectuar todas las verificaciones, pruebas y ajustes de la unidad de control MicroLogic.

Conecte la interfaz de servicio al puerto de prueba en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic.

NOTA: La interfaz de servicio no puede utilizarse con la unidad de control MicroLogic 2.3 instalada en un interruptor automático ComPact NSX 400K.

Conexión

  1. Alimentación de CA/CC

  2. Cable de 7 pines conectado al puerto de prueba en la unidad de control

  3. Cable USB con imán

Para obtener más información, consulte .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?