Interfaz de mantenimiento USB independiente
Introducción
Utilice la interfaz de mantenimiento USB independiente para lo siguiente:
-
Verificaciones y controles de mantenimiento
-
Pruebas de disparo
-
Las funciones de inhibición necesarias para las pruebas de disparo mediante inyección de corriente primaria
Hay disponible un kit de interfaz de mantenimiento USB que incluye la interfaz de mantenimiento USB y sus accesorios. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.
Descripción del kit de interfaz de mantenimiento de USB
El kit de interfaz de mantenimiento USB consta de los elementos siguientes:

A Interfaz de mantenimiento USB
B Cable USB estándar de conexión al PC
C Cable específico de conexión de la interfaz de mantenimiento USB al puerto de prueba de la unidad de control
D Cable RJ45 estándar de conexión de la interfaz de mantenimiento USB a un módulo ULP
E Unidad de fuente de alimentación de la interfaz de mantenimiento USB
F Opción Bluetooth/Modbus para la interfaz de mantenimiento USB (se pide por separado)
Descripción de la interfaz de mantenimiento USB
A Selector deslizante en posición central
B LED ON verde
C Botones de prueba (3) con LED (3)
D Toma de conexión del cable específico de conexión de la interfaz de mantenimiento USB al puerto de prueba de la unidad de control
E Toma de conexión del bloque de alimentación
F Cable específico de conexión de la interfaz de mantenimiento USB al puerto de prueba de la unidad de control
Preparación de los equipos
Prepare el equipo antes de llevar a cabo el mantenimiento:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Sitúe el selector deslizante de la interfaz de mantenimiento USB en posición central. |
|
2 |
Conecte el cable de alimentación de 24 V CC: el indicador LED ON verde se enciende. |
|
3 |
Enchufe el conector de la interfaz de mantenimiento USB en el puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic. |
Control y verificación
Efectúe el control y la verificación de la unidad de control después de realizar la preparación de los equipos
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Verifique que el LED Ready verde de la unidad de control MicroLogic parpadee. Esto significa que todas las funciones de la unidad de control MicroLogic están en buen estado de funcionamiento (comprobación automática interna). |
|
2 |
En la unidad de visualización de las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7, verifique los valores de ajuste utilizando los botones de navegación para visualizar el modo de . Para obtener más información, consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario. |
|
3 |
Desplácese hacia abajo y verifique los valores de los distintos ajustes (por ejemplo, unidad de control MicroLogic 5):
Es posible modificar los ajustes. |
Funciones de las tres pruebas
Se llevan a cabo pruebas con la ayuda de los tres botones de prueba. Los LED asociados garantizan la validación.

A Botón de prueba de disparo eléctrico con pictograma y LED de confirmación rojo
B Botón de inhibición de la protección de defecto a tierra con pictograma y LED de confirmación amarillo
C Botón de inhibición de la memoria térmica con pictograma y LED de confirmación amarillo
Prueba de disparo Push-to-Trip eléctrico
El botón push-to-trip eléctrico provoca un disparo electrónico del interruptor automático. Esta prueba permite verificar el control electrónico y mecánico del interruptor automático.
Lleve a cabo la prueba tras la preparación del equipo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Sitúe el interruptor automático en posición I (ON). |
|
2 |
Para disparar el interruptor automático, pulse el botón de push-to-trip eléctrico. |
|
3 |
El LED de confirmación rojo de la interfaz de mantenimiento USB se enciende y se apaga de inmediato. El interruptor automático se dispara: |
|
4 |
Rearme el mecanismo de control. El interruptor automático está listo. |
Inhibición de la protección de defecto a tierra
El botón cancela temporalmente esta protección (MicroLogic 6) y la memoria térmica. Por lo tanto, es posible inyectar la corriente de prueba en cada fase por separado y calcular la temporización real tr.
Lleve a cabo la prueba tras la preparación del equipo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Sitúe el interruptor automático en posición I (ON). |
|
2 |
Pulse el botón para inhibir la protección de defecto a tierra. |
|
3 |
Los indicadores LED de confirmación amarillos de la inhibición de la protección de defecto a tierra y memoria térmica se encienden de manera fija. La protección de defecto a tierra y la memoria térmica se inhiben en la unidad de control durante 15 minutos. |
|
4 |
Vuelva a pulsar el botón para inhibir la protección de defecto a tierra (antes de que transcurran 15 minutos). |
|
5 |
Los LED de confirmación amarillos de la inhibición de la protección de defecto a tierra y memoria térmica se apagan. La protección de defecto a tierra y la memoria térmica se reactivan en la unidad de control. |
La inhibición de la protección de defecto a tierra hace que se fuerce la función de enclavamiento selectivo de zona (ZSI) (si esta opción está presente en la unidad de control). Este forzado impide la puesta fuera de servicio de la temporización de la protección de corto retardo tsd durante las pruebas.
Función de inhibición de la memoria térmica
El botón cancela temporalmente la memoria térmica. Esta inhibición es necesaria para poder obtener una medición real de la temporización de la protección de largo retardo tr durante las pruebas de disparo mediante inyección de corriente en el primario.
Lleve a cabo la prueba tras la preparación del equipo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Sitúe el interruptor automático en posición I (ON). |
|
2 |
Pulse el botón para inhibir la memoria térmica. |
|
3 |
El indicador LED de confirmación amarillo se ilumina de forma fija. La memoria térmica se inhibe en la unidad de control durante 15 minutos. |
|
4 |
Pulse el botón para volver a inhibir la memoria térmica (antes de que transcurran 15 minutos). |
|
5 |
El LED de confirmación amarillo se apaga. La memoria térmica se vuelve a activar en la unidad de control. |
La inhibición de la memoria térmica también restringe la función ZSI (si esta opción está presente en la unidad de control). Esto impide la puesta fuera de servicio de la temporización de la protección de corto retardo tsd y la temporización de la protección de defecto a tierra tg (MicroLogic 6) durante las pruebas.