DOCA0140EN-03

Unidad de control magnetotérmica TM-G

Introducción

La unidad de control magnetotérmica TM-G tiene umbrales bajos de disparo térmico y magnético. Esta unidad de control está adaptada a la protección de los conductores de grandes longitudes o de las redes de distribución alimentadas por generadores.

Hay una configuración de esta unidad de control: 3P, 3D.

Descripción

El regulador de ajuste se encuentra en la parte frontal:

A Rango de ajuste para la unidad de control magnetotérmica TM-G

B Regulador de ajuste del disparo de la protección térmica Ir

Ajuste de la protección térmica

El disparo de la protección térmica Ir se realiza por medio del regulador de ajuste de 4 posiciones.

Al girar el regulador de ajuste de la protección térmica ((A)), se modifica la curva de disparo, tal y como se muestra en (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ir (en amperios) para la protección térmica (valores indicados en el regulador) con respecto a la intensidad nominal de cada unidad de control en función de la posición del regulador Ir.

Valor nominal de la unidad de control In (A)

16

25

40

63

Disparo Ir (A)

11

18

28

44

13

20

32

50

14

23

36

57

16

25

40

63

Ajuste de la protección magnética

El disparo de la protección magnética Ii no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

16

25

40

63

Disparo Ii (A) +/- 20 %

64

80

80

125

Ejemplo de aplicación

Protección de una alimentación entrante con las características siguientes:

  • Alimentación mediante grupo electrógeno definido por:

    • Alimentación de generador de 40 kVA a 400 V que proporciona una corriente de funcionamiento de 58 A

    • Reactancia subtransitoria: 30 %

  • Protección del grupo electrógeno. Las cargas consisten principalmente en calefacción e iluminación (lámparas de incandescencia). El neutro está distribuido.

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de instalación:

Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones han determinado las características del interruptor automático ComPact NSX adecuado que se instalará (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).

En la tabla siguiente se detalla la selección de interruptores automáticos:

Instalación

ComPact NSX elegido

Comentarios

In = 57 A

ComPact NSX100

Determinación del tamaño de la caja

Neutro distribuido

4P, 3D

Neutro completo y cargas lineales

Isc = 0,3 kA

B

El poder de corte Icu debe leerse en la placa de características.

Ikmin = 0,25 kA

TM-G

Interruptor automático de protección de grupo

En la tabla siguiente se muestran los ajustes de protección de la unidad de control:

Instalación

Elección de unidad de control

Comentarios

In = 57 A

TM-G 63, Ir establecido en 57 A

Ajuste de la protección térmica Ir

Ikmin = 0,25 kA

Ii = 125 A

La protección magnética con umbral de disparo bajo Ii no se puede ajustar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?