DOCA0140EN-03

Descripción de la parte frontal

Parte frontal

Los controles, indicadores de operaciones, ajustes y mecanismos de bloqueo principales se encuentran en la parte frontal de un interruptor automático con mando eléctrico.

A Placa frontal

B Mando de carga

C Bloqueo con cerradura en posición O (OFF) (opción disponible solo para ComPact NSX400-630)

D Accesorio de precintado

E Indicador de posición de los contactos principales

F Indicador de resorte y preparado para cerrar

G Bloqueo con candado en posición O (OFF)

H Botones pulsadores de cierre (I (ON)) y apertura (O (OFF))

I Selector de modo de funcionamiento manual/automático

J Unidad de control

Para obtener más información sobre la instalación del mando eléctrico, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

Indicador de posición de los contactos principales

Indicador

Descripción

El interruptor automático está cerrado.

El interruptor automático está abierto o disparado.

NOTA: Utilice el contacto SD o SDE para distinguir la posición Trip de la posición O (OFF).

Indicador de muelle resorte cargado y preparado para cerrar

Indicador

Descripción

Muelle resorte de cierre cargado

Muelle resorte de cierre descargado

NOTA: El muelle resorte de cierre sólo proporciona la energía necesaria para cerrar el interruptor automático. El mecanismo de interruptor automático suministra la energía para el disparo.

Selector de Manu/Auto

El botón Manu/Auto selecciona el modo de funcionamiento:

  • En el modo de funcionamiento automático, solamente se ejecutan los comandos eléctricos.

  • En el modo de funcionamiento manual, se deshabilitan todos los comandos eléctricos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?