DOCA0140EN-03

Interruptor automático enchufable

Introducción

Los interruptores automáticos con zócalo de conexión permiten:

  • Extraer o sustituir con rapidez el interruptor automático sin tener que tocar las conexiones en el zócalo.

  • Añadir más adelante circuitos instalando zócalos equipados con un interruptor automático.

  • Aislar los circuitos de alimentación cuando el interruptor automático está montado en un panel o mediante un panel. Actúa como separador para las conexiones del zócalo de conexión. El aislamiento lo completan los cubrebornes cortos obligatorios del interruptor automático.

Se pueden instalar los siguientes tipos de interruptor automático en un zócalo de conexión:

  • Interruptores automáticos de 3P y 4P

  • Interruptores automáticos con mando maneta, mando rotativo directo o mando rotativo prolongado

  • Interruptores automáticos accionados por motor

  • Interruptores automáticos con VigiPacT Add-on

NOTA: Los interruptores automáticos ComPact NSX 400K no se pueden instalar en un zócalo de conexión.

El interruptor automático conectable consta del interruptor automático fijo y de un kit conectable, que incluye:

  • Zócalo de conexión

  • Conexiones de alimentación

  • Cubrebornes cortos

  • Enclavamiento de disparo de seguridad

Para obtener más información sobre la instalación de los interruptores automáticos conectables, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • GHD16276AA, zócalo extraíble para ComPact NSX100-250

  • GHD16316AA, zócalo extraíble para ComPact NSX400-630

Kit de conexión y vídeo de demostración de instalación del chasis

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de un kit de conexión y un chasis para interruptores automáticos ComPact NSX100-250 desconectables, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/XaXO6QgeWvM , copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Desconexión del interruptor automático

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • Sólo personal cualificado podrá instalar y realizar el mantenimiento de este equipo.
  • El interruptor automático debe estar en la posición O (OFF).
  • No utilice herramientas para conectar o desconectar el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para desconectar el interruptor automático:

Paso

Acción

1

Cambie el interruptor automático a la posición O (OFF).

2

Retire los dos tornillos de montaje.

3

Saque el interruptor automático, manteniéndolo en horizontal.

NOTA:
  • Los circuitos auxiliares se desconectan automáticamente debido a los conectores situados en el zócalo y en la parte posterior del interruptor automático.

  • Abra el interruptor automático antes de desconectarlo. Si el interruptor automático está en posición I (ON) cerrada en el momento de la desconexión, un dispositivo de predisparo provoca el disparo del interruptor automático antes de que se desconecten los terminales de potencia.

Conexión del interruptor automático

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • Sólo personal cualificado podrá instalar y realizar el mantenimiento de este equipo.
  • El interruptor automático debe estar en la posición O (OFF).
  • No utilice herramientas para conectar o desconectar el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para conectar el interruptor automático:

Paso

Acción

1

Cambie el interruptor automático a la posición O (OFF).

2

Conecte el interruptor automático.

3

Vuelva a colocar los dos tornillos de montaje. Apriete los tornillos con un par de apriete de 2,5 N•m (22,1 lb-in).

NOTA:
  • Los circuitos auxiliares se conectan automáticamente mediante los conectores situados en el zócalo y en la parte posterior del interruptor automático.

  • Abra el interruptor automático antes de conectarlo. Si el interruptor automático está en posición I (ON) cerrada en el momento de la conexión, un dispositivo de predisparo provoca el disparo del interruptor automático antes de que se conecten los terminales de potencia.

Protección contra el contacto directo con los circuitos de alimentación

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones de interruptor automático enchufable con los índices de protección (IP) correspondientes:

Configuración

Índice de protección

Descripción

IP20

Zócalo de conexión integrado:

  • Sin interruptor automático

  • Con interruptor automático sin cubrebornes

IP40

Zócalo de conexión integrado e interruptor automático con cubrebornes.

IP40

Zócalo de conexión con adaptador, cubrebornes y tapa transparente sin interruptor automático:

  • El adaptador permite utilizar todos los accesorios de conexión del interruptor automático fijo. Es obligatorio equipar el interruptor automático conectable con cubrebornes largos y cortos y separadores de fase.

  • Los cubrebornes son obligatorios para los interruptores automáticos conectables. Los cubrebornes cortos se suministran en el kit conectable. Se pueden sustituir por los cubrebornes largos disponibles como opción.

  • Schneider Electric no suministra la tapa transparente.

IP40

Zócalo de conexión con adaptador y cubrebornes, e interruptor automático con cubrebornes.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.