PowerTag Energy M250/M630
Introducción
PowerTag Energy M250/M630 es un medidor de energía clase 1, según IEC 61557-12, que incorpora funciones necesarias para realizar mediciones precisas en tiempo real (U, V, I, P, PF) y obtener valores de energía de hasta 250 A o 630 A, en función del modelo.
Si se utiliza junto con una puerta de enlace o un Panel Server para recopilar y procesar los datos, el PowerTag Energy M250/M630 proporciona supervisión y diagnóstico del circuito hasta el nivel de carga.
El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 está diseñado para interruptores automáticos en caja moldeada e interruptores en carga (ComPact NSX y Tesys Giga - Frame 5/Frame 6) para redes eléctricas 3P y 3P+N.
El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 se monta directamente en la parte inferior del interruptor automático o VigiPacT Add-on, si existe. En el caso de que el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 esté montado en un zócalo de desconexión, el dispositivo PowerTag Energy M250/M630 debe instalarse en la parte superior o inferior del zócalo, en función de la configuración. Para obtener más información, consulte la guía de selección de CA908058E PowerTag Energy.
Gracias a su diseño integrado, el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 no requiere ningún cableado específico y es compatible con los mismos accesorios de conexión que el dispositivo en el que está montado.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:
Descripción
A Indicador LED de estado
B Código QR para acceder a la información del dispositivo, incluida la dirección inalámbrica
C Conmutador para desconectar la alimentación del PowerTag Energy de las fases, utilizado al realizar una prueba dieléctrica del panel
D Dirección inalámbrica
E Arranque de tensión del neutro (solo en el dispositivo PowerTag Energy3P)
Indicador LED de estado
Utilice el indicador LED para confirmar que el PowerTag EnergyM250/M630 funciona durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.Datos disponibles
Para obtener la lista de datos disponibles, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o Panel Server correspondientes. Los datos disponibles dependen de la puerta de enlace.
Puesta en servicio
Para poner en servicio el PowerTag Energy, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o el Panel Server con los que se emparejará el PowerTag Energy. La puesta en servicio es diferente de una puerta de enlace a otra.