DOCA0091ES-08

Lista de comandos y códigos de error del módulo BSCM

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BSCM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponda Ejecución de un comando.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir interruptor automático Abrir interruptor automático

904

Administrador u operador

Cerrar interruptor automático Cerrar interruptor automático

905

Administrador u operador

Rearmar interruptor automático Rearmar interruptor automático

906

Administrador u operador

Validar/bloquear orden de cierre Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático

910

Administrador u operador

Activar/desactivar rearme automático Activar/desactivar rearme automático

42636

Administrador

Activar/desactivar rearme incluso si SDE Activar/desactivar rearme incluso si SDE

42637

Administrador

Preajustar contadores Preajustar contadores

42638

Administrador

Configurar umbrales Configurar umbrales

42639

Administrador

Códigos de error

Además de los códigos de error genéricos Resultado del comando, los comandos del módulo BSCM generan los códigos de error siguientes devueltos en el registro 8021:

Código de error

Descripción

4363 (0x110B)

El módulo BSCM está fuera de servicio.

4503 (0x1197)

El interruptor automático se ha disparado. Debe rearmarse antes del comando.

4504 (0x1198)

El interruptor automático ya está cerrado.

4505 (0x1199)

El interruptor automático ya está abierto.

4506 (0x119A)

El interruptor automático ya está rearmado.

4507 (0x119B)

El actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia.

4508 (0x119C)

El actuador no está presente.

4510 (0x119E)

Aún sigue ejecutándose un comando anterior.

4511 (0x119F)

El comando de rearme está prohibido cuando se ha establecido SDE.

4512 (0x11A0)

Orden de bloqueo de cierre validada.

Cualquier otro código de error positivo es un error interno.