DOCA0091ZH-08

BSCM 模块命令和错误代码列表

命令列表

下表列出了可用的 BSCM 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令

命令

命令代码

用户配置文件

分闸断路器 分闸断路器

904

管理员或操作员

合闸断路器 闭合断路器

905

管理员或操作员

复位断路器 复位断路器

906

管理员或操作员

启用/禁用合闸命令 启用/禁用断路器合闸命令

910

管理员或操作员

启用/禁用自动复位 启用/禁用自动复位

42636

管理员

即使在 SDE 情况下也启用/禁用复位 即使在 SDE 情况下也启用/禁用复位

42637

管理员

预置计数器 预置计数器

42638

管理员

设置阈值 设置阈值

42639

管理员

错误代码

除了普通错误代码 命令结果,BSCM 模块命令还会产生以下错误代码,并在寄存器中 8021 返回:

错误代码

说明

4363 (0x110B)

BSCM 模块顺序错误。

4503 (0x1197)

断路器脱扣。必须在执行命令之前将它复位。

4504 (0x1198)

断路器已经闭合。

4505 (0x1199)

断路器已经打开。

4506 (0x119A)

断路器已经复位。

4507 (0x119B)

执行器处于人工模式。不允许使用远程命令。

4508 (0x119C)

执行器不存在。

4510 (0x119E)

前面的命令仍然在执行。

4511 (0x119F)

在设置SDE的情况下禁止复位命令。

4512 (0x11A0)

开启禁用关闭命令。

如果有任何其它正错误代码,都表示出现一个内部错误。