DOCA0185ZH-01

分闸、合闸、复位和测试断路器

利用侧面旋转手柄进行分合闸

任务

操作

如要使断路器分闸,则将旋转手柄从 I (ON) 位置转到 O (OFF) 位置。

如要使断路器合闸,则将旋转手柄从 O (OFF) 位置转到 I (ON) 位置。

在脱扣之后用侧面旋转手柄复位

测试脱扣机构

小心
意外脱扣危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行断路器测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

测试脱扣机构时,采取预防措施以避免:

  • 操作中断

  • 激活不正确的报警

  • 触发不期望的操作

比如,如果用脱扣测试按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至备用电源)。

带侧面旋转手柄的断路器的门上没有 push-to-trip 按钮。如要检查脱扣机构,必须先开门。

根据以下步骤测试脱扣机构。

步骤

操作

位置

1

在断路器处于 O (OFF) 位置的情况下,打开门。

O (OFF)

2

将断路器从 O (OFF) 位置转到 I (ON) 位置。

断路器已完成测试准备。

I (ON)

3

按下 push-to-trip 按钮。

断路器脱扣。

Trip

4

将断路器从 Trip 位置转到 O (OFF) 位置。

断路器分闸。

O (OFF)

5

关闭门。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?