DOCA0185ZH-01

锁定断路器

前延伸旋转手柄的锁定选件

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
当断路器手柄锁定在(O) OFF,在设备上工作之前,始终使用额定值正确的电压感应设备确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

延伸旋转手柄提供具有以下功能的锁定选件:

  • 防止门被打开

  • 防止旋转手柄被操作

  • 防止断路器自身被操作

手柄可以锁定在 O (OFF) 位置,或者如为黑色门上操作器,手柄可以锁定在 I (ON) 位置。

无需其他设置,即可将手柄锁定在 O (OFF) 位置。

在将手柄锁定在 I (ON) 位置之前,必须先拆下门上操作器,然后更改手柄的物理设置。这通常在安装时执行。有关如何设置手柄以便能够锁定在 I (ON) 位置的信息,请参见相关说明书

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器。如果检测到故障,断路器会脱扣。旋转手柄在解锁后会移动到 Trip 位置。

锁定位置

锁定方式

锁具特性

锁具图

O (OFF)

标准挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

I (ON)O (OFF)
(仅限黑色门上操作器)

在安装期间修改了门上操作器之后挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

将挂锁插入手柄中

步骤

操作

注释

1

当手柄处于 O (OFF)I (ON) 位置时,拉动手柄前部的盖,直至听到咔哒声。

手柄与盖之间将出现一道间隙。

2

将挂锁插入间隙中。

在门开着的情况下将断路器锁定在 O (OFF) 位置

下面讲述如何锁定断路器自身而不是手柄。

步骤

操作

注释

1

在断路器处于 O (OFF) 位置的情况下,将锁板逆时针转动 60 度,对齐锁孔。

2

将挂锁或安全锁扣 (4–8 mm, (3/16–5/16 in.)) 放入孔中,将断路器锁定在 O (OFF) 位置。

使门联锁装置超驰

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行门联锁装置超驰处理。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

门与断路器之间的联锁装置让您只能在断路器处于分闸状态并且旋转手柄位于 O (OFF) 位置时打开门。

当旋转手柄位于 I (ON) 位置或 Trip 位置时,门联锁装置将阻止您打开门。如要打开门,必须将手柄转到 O (OFF) 位置。

在特殊情况下,在旋转手柄位于 I (ON) 位置或 Trip 位置时,具备相应资质的电气人员可以根据以下步骤打开门:

步骤

操作

1

使用螺丝刀,将锁定螺钉顺时针方向转动 60 度,然后将螺丝刀保持在该位置。

2

打开门。

如要关闭门,则使用螺丝刀将锁定螺钉顺时针方向转动 60 度。在螺丝刀保持在该位置的情况下,关闭门,然后释放锁定螺钉。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.