DOCA0185ZH-01

调试断路器

检查清单

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM-029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在启动新设备时,或者在长延时间停机之后,需要花数分钟进行常规检查。这样的检查可减少由于错误或疏忽而导致的故障风险。

下表显示了要根据事件进行的检查和观察:

何时需要开展检查

A

B

C

D

E

F

G

H I J K

试运行之前

运行期间定期进行

在配电盘上开展工作之后

在长时间停机期间定期进行

在长时间停机后

在长时间停机和修改开关柜之后

A 绝缘和介电强度测试

B 开展温升测试

C 检验开关柜

D 检查是否符合图解

E 检查机械设备

F 检查连接

G 检查机械操作

H 检查设备上的辅助触点

I 检查接地漏电保护(仅用于接地漏电断路器)

J 检查无线设备与网关或配电盘服务器的配对

K 清洗设备

A:绝缘测试和介电强度测试

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和耐压强度测试。
  • 断开所有电源,然后再进行维护检查。在断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 介电强度测试之后,必须成功将连接件的保护盖重新连接。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

绝缘和介电强度测试在交付开关柜之前进行。这些测试遵循目前适用的标准。

介电强度测试会对设备施加很大的压力,如果执行不当可能会导致损坏。尤其是:

  • 根据在同一个设备上连续进行测试的次数,测试电压值应相应降低

  • 有可能需要断开电子设备。

对于接地漏电断路器 (ELCB):

注意
脱扣装置性能退化的危害
  • 执行介电强度测试时,将介电开关转到 Test 位置(水平)。
  • 介电强度测试结束后,将开关转回到初始位置。
  • 介电强度测试期间,不要盖上保护盖。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

如要对接地漏电断路器执行介电测试,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

松开接地漏电断路器底部正面的绿色保护盖:向后推动螺丝刀刀头,松开夹头。

2

移除保护盖。

3

将保护盖置于一侧。

4

用螺丝刀将介电开关 (A) 从 RUN 位置(垂直)逆时针转动到 Test 位置(水平)。

结果:螺丝刀移开后,开关弹出。

5

介电测试结束后,推入开关...

6

... 然后将其从 Test 位置顺时针转动到 RUN 位置(垂直)。

结果:螺丝刀移开后,旋钮保持推入状态 (B)。

7

将绿色保护盖重新夹回到位。

8

介电测试结束后,开展接地泄漏测试

警告
丧失接地泄漏保护
断路器使用过程中,介电开关必须位于缩回位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

A:用 PowerTag Energy F160 进行绝缘测试和介电强度测试

注意
PowerTag ENERGY F160 性能退化风险
  • 执行介电强度测试或绝缘测量之前,先断开 PowerTag Energy F160 的电压源。
  • 介电测试结束后,连接 PowerTag Energy F160 的电压源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

PowerTag Energy F160 属于电子设备,在介电测试前,需要断开连接。执行介电测试之前,请执行以下操作:

步骤 操作

1

断开 PowerTag Energy F160 的电压源。

2

按照上文所述,执行介电测试

3

介电测试结束后,连接 PowerTag Energy F160 的电压源。

B:温升测试

温升测试在交付开关柜之前执行。ComPacT NSXm 断路器符合 IEC/EN 60947-1 和 IEC/EN 60947-2 产品标准。

对于通用系统,测试在环境温度为 40 °C (104 °F) 的条件下进行。高于 40 °C (104 °F) 时,热保护特性会略有改变,必须考虑降额表中定义的值。这些值适用于带有或不带端子罩的断路器。

C:检验开关柜

检查断路器是否安装:

  • 在无组装设备所产生废物(如线缆、工具、刨花、金属颗粒等)的清洁环境中。

  • 在通风良好的开关柜中(通风格栅畅通)。

D:检查是否符合图解

检查断路器是否符合安装图:

  • 断路器前面的馈线标识

  • 额定值和分断能力(在铭牌标签上指示)

  • 脱扣单元的标识(类型、额定值)

  • 带有的附加功能(旋转手柄、控制或指示辅助、锁定、铅封)

  • 保护设置(过载、短路、接地漏电):目检脱扣单元上的调节旋钮位置

E:检查机械设备

查看断路器的一般状态。检查以下项目:

  • 端子屏罩和相间隔板

  • 脱扣单元

  • 外壳

检查设备完整性:断路器如果出现外壳损坏或标志烧坏,必须立即停止其工作并加以更换。

检查以下设备的安装和机械强度:

  • 开关柜内的断路器。

  • 断路器的辅助设备和附件:

    • 旋转手柄或电动机构

    • 安装附件(如端子屏罩)

  • 锁、挂锁、挂锁支撑片

F:检查连接

根据说明书的说明,检查电源连接件和辅助回路连接件的紧固扭矩。

G:检查机械操作

检查断路器的机械操作:

  • 分闸、合闸和复位

  • 用脱扣按钮进行脱扣

  • 通过 MN/MX 控制附件脱扣

H:检查设备上的辅助触点

检查以下器件是否正确工作:

  • OF 和 SD 指示触点

  • Sdx 模块

  • 无线指示辅助装置

I:检查接地漏电保护(仅用于接地漏电断路器)

操作正面的测试按钮 T,确认接地漏电保护功能正常。这个测试检查的是整套测量系统以及接地漏电故障时的脱扣。

J:检查无线设备与网关或配电盘服务器的配对

检查与网关或配电盘服务器的无线通讯是否正常:

  • 对于 PowerTag Energy F160,每次发送数据时(缺省情况下,每 5 秒发送一次),LED 都会绿灯闪烁

  • 对于无线指示辅助装置,每次发送数据时(每 8 小时发送一次或状态更改时发送),LED 都会绿灯闪烁。

K:清洗设备

为了减少积尘对断路器机械操作的影响,应在维护时清洗断路器:

  • 非金属部件:总是使用干布。不要使用清洁剂产品。

  • 金属部件:最好使用干布。如果使用清洁产品,不得将清洁产品施用或溅到非金属部件上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.