DOCA0185ZH-01

线圈

简介

以下线圈辅助装置可通过脱扣命令远程操作:

  • MX 分励脱扣线圈

  • MN 欠压线圈

  • 带延时单元的 MN 欠压线圈延时单元有助于克服因瞬时压降导致的意外脱扣。延时可最多设置为 3 秒。

注: 建议定期(比如每六个月)测试线圈的操作。

线圈辅助装置安装在断路器正面下方的盒体中。线圈辅助装置的存在和特征通过正面上的窗口显示出来。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:EAV91202MN/MX 电压线圈 - 说明书

MX 线圈安装演示视频

如要访问与 ComPacT NSXm 断路器中 MX 线圈安装有关的演示视频,请单击以下链接:https://youtu.be/kT19RO1fXT8,将此链接复制粘贴至 Web 浏览器,或者扫描二维码。

特性

线圈辅助装置的特征符合 IEC/EN 60947-2 的建议。

名称

图像

描述

MN 欠压线圈

  • 当电压小于额定电压 (Un) 的 0.35 倍时,断路器脱扣。

    • 如果电压介于额定电压 (Un) 的 0.35 倍与 0.7 倍之间,则可能(但不是必定)会发生脱扣。

    • 如果电压高于额定电压 (Un) 的 0.7 倍,则不会脱扣。

  • 在电压达到额定电压 (Un) 的 0.85 倍时,断路器可以合闸。

利用这种类型的附件来执行急停失效保护。

用于 MN 欠压线圈的延时单元

通过设置延时(最多 3 秒)的方式克服瞬时压降,从而避免欠压线圈的意外脱扣。

可提供可调式和固定式延时单元。

MX 分励脱扣线圈

使断路器在电压超过额定电压 (Un) 的 0.7 倍时脱扣。

注: I 类接地故障传感元件结合在一起的 110/130 Vac MX 分励脱扣线圈适用于接地故障保护。在该应用中,使断路器在电压超过额定电压 (Un) 的 0.55 倍时脱扣。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.