DOCA0185ZH-01

脱扣应对

在应对脱扣前应采取的预防措施

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM-029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在检查断路器下游的电气设备之前,确保馈电已被隔离。

确定脱扣的原因

导致脱扣的原因可能有:

  • 检测到安装错误

  • 因功能失灵导致的故障

  • 故意脱扣

检查断路器和电气系统,查找脱扣的根本原因。

在脱扣后检查设备

警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: 检查、测试和观察必须由具备相应资质的电气人员进行。

事实上,保护装置的脱扣并不会修复下游设备的故障原因。

短路后执行以下任务:

  • 仔细清除一切黑烟痕迹。烟雾颗粒可能导电。

  • 检查电源连接和控制线。

  • 空载操作断路器至少五次。

根据检测到的故障类型,对故障设备的全部或部分进行以下检查

  • 对于因热保护引起的故障:

    • 必要时,检查系统是否受损,然后进行相应维修。

    • 执行检查 EG

  • 对于因磁保护或因未知原因引起的故障:

    • 必要时,检查系统是否受损,然后进行相应维修。

    • 执行检查 AEG

  • 对于因接地漏电保护引起的故障脱扣:

    • 必要时,检查系统是否受损,然后进行相应维修。

    • 执行检查 EGI

复位断路器

在复位断路器之前,确保修复了检测到的故障,并且对系统进行了检查。

如果必须快速重启系统(比如,在安全系统中),则在开展维护之前,隔离并锁定系统中的受影响部件。

断路器复位方法取决于断路器上手柄的类型

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.