DOCA0185ZH-01

描述

前面板

下图显示了带拨动手柄的 3 极断路器的控制按钮和指示灯。控制按钮和指示灯的位置可能因断路器类型而异。有关正面上其他部件的信息,请参见一般性说明

A 二维码

B 设备标识

C 用于分闸、合闸和复位的拨动手柄

D 脱扣测试按钮

E 电流额定值和保护设置范围

设备标识

下图是带拨动手柄的断路器的设备标识示例。不同的断路器可能有不同的值。

A 断路器类型:

- 产品系列名称 (ComPacT NSXm)

- 断路器额定值 In (160)

- 分断类型 (H)

B 商业型号

C Ui:额定绝缘电压

D IEC/EN 参考标准

E Uimp 额定冲击耐受电压

F 根据工作电压 Ue 的 IEC/EN 断续流额定值:

Icu:极限分断能力

Ics:工作分断能力

二维码

扫描二维码,从 Schneider Electric 网站获取有关断路器的更多信息。使用安装有摄像头和二维码读取器的智能手机来扫描二维码。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?