DOCA0185ZH-01

电气辅助装置

电气辅助装置概述

下表给出了可以增设到断路器的电气辅助装置。电气辅助装置可现场安装。有关详细信息,请参阅 LVPED221001ENComPacT NSX & NSXm 目录

电气辅助装置

使用

3P/4P 断路器

3P/4P ELCB

OF 指示辅助装置(有线或无线)

远程查看断路器的开/关状态。

SD 指示辅助装置(有线或无线)

远程查看断路器的脱扣状态。

MX 分励脱扣线圈

远程发送脱扣命令。

MN 欠压线圈

在控制电压跌至脱扣阈值以下时,使断路器脱扣。

带延时单元的 MN 欠压线圈

用于在频繁的压降持续 200 ms 到 3 s 时防止系统中发生不必要的脱扣。

SDx 模块

ComPacT NSXm 接地漏电断路器提供报警和故障区分。

用于断路器的电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在断路器盒中时可使用的插槽。一个辅助装置可以使用任一插槽。有关详细信息,请参阅 LVPED221001ENComPacT NSX & NSXm 目录

3P 断路器

4P 断路器

A MN 欠压线圈或 MX 分励脱扣线圈

B OF 指示辅助装置(有线或无线)

C SD 指示辅助装置(有线或无线)

用于接地漏电断路器的电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在接地漏电断路器 (ELCB) 盒中时可使用的插槽。一个辅助装置可以使用任一插槽。

3P ELCB

4P ELCB

A MN 欠压线圈或 MX 分励脱扣线圈

B OF 指示辅助装置(有线或无线)

C SD 指示辅助装置(有线或无线)

下图显示了电气辅助装置安装在断路器 (ELCB) 外部时可使用的插槽。可以安装两个 SDx 模块。

3P ELCB

4P ELCB

A SDx 模块(最多 1 或 2 个)

有关详细信息,请参阅 LVPED221001ENComPacT NSX & NSXm 目录

指示触点的操作

下图显示了对手柄和主触点的每个位置进行指示的指示触点的位置。

名称

触点编号

手柄和触点的位置

设备状态

OFF

ON

脱扣(藉由 MN/MX、脱扣测试按钮或保护装置)

手柄位置

主触点位置

分闸

闭合

分闸

OF 辅助触点位置

1-2

闭合

分闸

闭合

1-4

分闸

闭合

分闸

SD 辅助触点位置

1-2

闭合

闭合

分闸

1-4

分闸

分闸

闭合

无线指示辅助装置的操作

无线指示辅助装置提供的信息与 OF 或 SD 位置的标准有线辅助触点所提供的信息相同。这些信息远程发送到网关或 Panel Server

在调试无线指示辅助装置时,用户定义所发送的信息的类型:分闸/合闸或脱扣。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.