DOCA0185ZH-01

分闸、合闸、复位和测试断路器

利用拨动手柄进行分合闸

任务

操作

将断路器分闸

将拨动手柄从 I (ON) 位置推到 O (OFF) 位置。

将断路器合闸

将拨动手柄从 O (OFF) 位置推到 I (ON) 位置。

在脱扣之后用拨动手柄复位

断路器脱扣后,拨动手柄从 I (ON) 位置移动到 (Trip) 位置。

警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的故障原因。

在因电气故障导致脱扣后,根据以下步骤复位断路器。

步骤

操作

位置

1

将拨动手柄从 (Trip) 位置推到 O (OFF) 位置。

断路器分闸。

O (OFF)

2

采取预防措施保护自身安全

O (OFF)

3

查找故障原因

O (OFF)

4

清洗和测试下游设备及断路器

O (OFF)

5

将拨动手柄从 O (OFF) 位置推到 I (ON) 位置。

断路器合闸。

I (ON)

测试脱扣机构

小心
意外脱扣危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行断路器测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

测试脱扣机构时,采取预防措施以避免:

  • 操作中断

  • 激活不正确的报警

  • 触发不期望的操作

比如,如果用脱扣测试按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至备用电源)。

根据以下步骤测试脱扣机构。

步骤

操作

位置

1

将拨动手柄从 O (OFF) 位置推到 I (ON) 位置。

断路器合闸。

I (ON)

2

按下 push-to-trip 按钮。

手柄从 I (ON) 位置移动到 (Trip) 位置。断路器脱扣。

(Trip)

3

将拨动手柄从 (Trip) 位置推到 O (OFF) 位置。

断路器复位。

O (OFF)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.